结果:找到"语音芯片 语音ic 语音方案",相关内容1000条
  • 智能快递柜语音芯片方案选型!
  • 近几年随着快递物流业务呈高速增长趋势,快递的末端配送环节,“最后100米”却成为了令多方头疼地问题,智能快递柜是针对电子商务和快递行业开发的一套速运自助服务系统,可以实现快递包裹从单独分散到集中投递的转变。而为了更方便用户使用智能快递柜,很多快递柜厂商会在智能快递柜加入语音提醒功能,提示客户如何正确使用智能快递柜,还可以加入欢迎语,增加品牌的价值!而智能快递柜实现语音播放功能的核心是加入了NV170D语音芯片,九芯电子科技新推出的一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NV170D语音芯片生产周期快,仅需一天,下单无小量限制...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-17 16:33:00
  • NVC语音ic在颈部按摩仪上的应用语音方案
  • 生活中大部分人由于工作的关系,颈部长时间得不到活动,导致颈肩僵硬退化,造成血液循环不畅,压迫到神经造成疼痛。据研究表明,由于重力与杠杆原理,颈椎每向前伸3厘米,就会给颈部的肌肉和韧带增加约4.5公斤的额外重量。如此一来,颈脖所承担的负担压力就会通通呈现在颈脖酸痛、驼背、体态变形、甚至颈椎病上。而引发颈脖前倾的原因,相信大家并不陌生,伏案工作、长期使用电脑、埋头刷手机等不良体态都会导致颈脖肌肉受损,因此,年轻人已经成了颈脖劳损的重灾区了。除了从养成良好体态做起,更重要的是通过加强颈肩部肌肉运动,矫正与预防受损颈脖。而日常生活中,我们往往会受到时间与地点限制而难以进行长期理疗,很多人都会借助按摩...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-14 16:04:00
  • 语音芯片在吸尘器上的应用方案
  • 中国家电市场在经历20多年的持续快速成长后,整个家电行业呈现出加速升级、转型和分化的趋势。同时,随着消费升级,消费重心逐渐倾向于代表生活品质的新兴家电品类,例如嵌入式、健康电器和吸尘器品类。据产业在线数据显示,2017-2020年中国吸尘器销量呈不断上升趋势,2020年中国吸尘器销量为15629.4万台,同比上升17.5%。吸尘器作为智能清洁工具之一,是很多家庭都会使用的地板清洁神器。现如今,智能吸尘器的普及率越来越高,已经成为了家用清洁电器的必备工具之一,与平常的吸尘器不同,智能语音吸尘器的携带以及使用都非常方便。所谓的智能化本身就是为了让生活中的东西更加的便民,如果有语音提示,那就可以让...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-12 16:07:00
  • 护眼仪语音芯片方案选型!
  • 护眼仪是缓解视疲劳的仪器,能够有效地缓解眼疲劳,更好地保护我们的眼睛,护眼仪又称视力保护训练机、视力恢复运动训练仪、视力训练机、健康保护仪、眼部按摩器。护眼仪根据电脑根据眼部的高低轮廓与不同的穴位分布精心设计而成,并且根据中医经络学说,通过钕磁指或者采用气囊力压眼部同时按摩眼部穴位,锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼睛干涩和疼痛,调和气血,促进新陈代谢。市场上的护眼仪都是设计为全封闭眼罩,使其不透光,让眼睛处在黑暗之中。其原理是光线越亮,眼肌和视神经等越紧张,容易产生视觉疲劳;光线越暗,越自然放松,瞳孔也自然扩张,使眼睛充分得到休息,这也是护眼仪的暗室效应!而这暗室...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-11 17:14:00
  • 语音芯片让测温仪会“说话”!
  • 去年7月份以来,全国疫情一直此起彼伏,未曾停歇,加剧了疫情防控的难度和防疫压力。各行各业各地为了打赢“防疫攻坚战”,作为公共场所防疫“第一道防线”的非接触式测温仪需求呈现爆发式增长。体温是人体一项基本生理指标,是临床疾病诊断的重要依据之一。为了了解体温高低,我们一般用体温计进行测量。体温测量仪种类多样,可以分为接触式测温仪和非接触式测温仪。接触式测温计主要有水银/液体体温计和医用电子体温仪,非接触式测温计包括红外耳温计、红外额温计及红外热成像式体温筛检仪等。目前我们进入市场、商场、办公大厦、地铁、车站等公众场所时看到的大部分都是非接触式测温仪。非接触式测温仪主要是在红外测温仪上加入语音芯片实...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-10 13:45:00
  • 语音提示芯片在食材净化器上的应用方案!
  • 近些年,曝出的农残果蔬、激素肉等事件越来越多,农残、激素、食品添加剂、各类化学保鲜剂等过度使用,给我们的饮食健康造成巨大的危害和潜在威胁,不断的挑战着消费者的底线。面对这一现状,清洗食物,就成了我们抵御食品问题的一道重要防线。但是简单的清洗能起到的作用十分有限,并不能够去除食物表面的农药残留,以及食物内部的添加剂、激素等对人体有害的物质,就算是市面上卖的绿色食品也很难保证真的健康无污染。而食材净化机是一款以还原我们生活生态系统食物为主打功能的厨房净化用品,主要功能是利用光触媒、超声波、活氧、紫光灯、羟基水、旋转进行食物解毒,空气净化、果蔬清洗、餐具消毒、水源活化。然而食材净化机作为近几年新兴...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-07 16:48:00
  • 智能锁语音芯片选型!
  • 随着智能家居的火爆,一些传统的产业也慢慢在往智能方向靠近,如传统的锁行业,也已经进入了智能时代。智能门锁作为智能家居的入口级产品也成为智能家居服务群的关键入口。在智能锁行业这个新风口。大部分消费者对智能锁还持谨慎态度,想买但又担心其安全性,一方面是对智能门安全性的质疑,另一方面主要是小区周边治安环境,让业主担心是否会出现"防贼不成反引贼"的可能。而人们生活水平大幅度提高,消费者由必需性转向了实用性,甚至适用性的转变。追求时尚、张扬个性、享受人生的新消费群体,对智能锁消费的个性要求越来越大。同时贴心化智能功能成为智能门锁产品的附加竞争力,随着市场持续升温,个性化、多样化消费已经凸显,求新、求质...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-06 15:28:00
  • 语音芯片在家用制氧机上的应用方案!
  • 随着人们生活水平的不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,吸氧也常常成为家庭和社区康复中一种重要辅助方法。然而不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题要正确引导使用才行!而智能语音制氧机是一种生成氧气的机器,除了可以提高空气中的含氧量,还可以语音提示患者,语音引导患者正确使用,尤其对于很多老年人来说使用智能语音制氧机是很有必要的。而往制氧机是加入了NV040C语音芯片就可以进行语音提示,除了能够引导患者使用,还可以增加品牌价值,在开机中可以加入品牌的广告语,让消费者对品牌的印象更深刻!避免了很多人因为不会操作而带来一些问题或者误操作,语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-05 16:34:00
  • 语音芯片在吸尘器上的应用语音方案!
  • 如今市场很多产品都走智能趋势,从而吸尘器也不例外,它也逐步向智能机器化前进,很多商家也看到了吸尘器的智能化将给生活带来怎样的改变。市面上的吸尘器品牌众多,花样百出,但功能却大同小异:自动吸尘、防跌落、防碰撞,这些都还不够真正的智能,比如,当吸尘器出故障了,不够专业的用户会知道是什么问题造成吗?如果有语音提示,那就可以让用户省了不少心。所谓的智能化本身就是为了让生活中的东西更加的便民,那么如何选择适合的吸尘器语音芯片?才能达到以上或者更多的语音便民服务呢?广州九芯电子为了让生活电器更加便民,专门为吸尘器开发了一款语音IC方案NV080H语音芯片方案,这款芯片可以满足吸尘器的基本语音要求。NV0...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-13 15:44:00
  • NV040H语音芯片在清洁洗地机上的应用
  • 随着经济的发展,人们对美好环境的期望值越来越高,越来越多的传统企业开始使用洗地机保洁。与传统的人工保洁作业方式相比,使用洗地机进行日常保洁具有很大的经济价值,一方面在节省保洁成本开支的同时也解决了保洁工人招工难、管理难的问题,保洁工人采用洗地机进行日常保洁的同时一方面可以很体面的完成自己的工作,另外也使得自己的工作变得轻松自在。如今物业超市用的洗地机都普遍小型、轻巧、操作方便,功能齐全,类型多样。基本于传统洗地机来说,如今物业用的洗地拖地机除了具有洗地、拖地、吸水、除渍、吸油等特点外,还可以在夜晚操作,具有照明、自动行走、调速功能等。然而保洁人员很多都是年纪大一点的叔叔阿姨,除了物业公司对他...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-11 15:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: